This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1821:是否支持单端输入?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1821, PCM1820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1047244/pcm1821-are-single-ended-inputs-supported

器件型号:PCM1821
主题中讨论的其他器件: PCM1820

我想将 PCM1821与 RCA 单端输入搭配使用、但从数据表中可以看出、它是否适用于连接到 AGND 电容器的 IN1M 和 IN2M。  使用单端输入是否可以实现2Vrms 输入范围?

请勿建议使用其他器件、除非库存可用或交货周期合理。  我需要一个性能良好的192kHz 立体声 ADC。

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现一篇文章询问有关 PCM1820的相同问题、我认为"否"答案是相同的。

    PCM1821是否仅支持平衡输入、或者能否将2个任意输入应用于 INxP 和 INxM?

    使用运算放大器将 INxP 信号反相至 INxM 是否存在任何问题?   

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅我们的1861芯片。 它有库存、有更好的选择。

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    全球库存<1k。  6周的交货周期是否真实?  我对于在生产的前6个月以上无法找到的任何组件中进行设计犹豫不决。  我有一些 TI 器件是在年初订购的、交货周期为6个月、而现在 TI 预计将在明年晚些时候交货。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否满足您的具体需求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3月份生产时为7K、之后大约为1k /月。  1861已被设计用于许多产品中、对于有限的器件、似乎存在着巨大的竞争。

    如果2Vrms 单端输入转换为一对平衡的1Vrms 信号、1821是否有任何原因不起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM1821可以在这种情况下工作、但如果您查看我们的全系列音频 ADC、可能还有其他选择

    https://www.ti.com/audio-ic/converters/adc/products.html