This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:接地输出电容

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1047418/tpa6130a2-output-capacitance-to-ground

器件型号:TPA6130A2

大家好、

我们可以在输出端连接到接地端的最大输出电容是多少?  (与 EVM、C30和 C31中的情况相同、后者使用270pF、并具有220欧姆的串联电阻器)

我的客户正在使用具有长导线和连接器的 TPS6130A2、并使用120欧姆的铁氧体磁珠代替220电阻、并且希望在 HPL/HPR 中添加100pF + 330pF。 对此有任何担忧吗?

此致、

SK Loo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SK、

    我不会期望建议的电容值出现问题。 这是一个模拟输出放大器、因此输出端没有开关信号。
    -Ivan Salazar
    应用工程师