This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104:TI 功率放大器:需要了解输入信号和输出之间的相关性

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1047617/tlv320aic3104-tlv320aic3104-ti-power-amplifier-need-to-understand-correlation-between-input-signal-and-out

器件型号:TLV320AIC3104

尊敬的 TI 团队:

对于 TI 放大器,需要了解输入信号和输出信号之间的相关性。

需要一些图形 或映射信息/数据。

示例... 如果最大输出固定为2W 或5W 或10W,如何执行?

PA 有限制... 我们无法使用它。  

希望了解您对这方面的评论和意见。

请回来。

谢谢

Mithun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mithun、

    我不是很清楚你要问什么,但让我看看下面的解释是否能回答你的问题。

    例如、该差分满量程线路输出基于0dB 满量程输入和0dB 音量控制为4Vpp、因此这是您将看到的最大/满量程输出电压。 如果输出高于此电平、则失真会更高、因此 THD 或 SNR 根据输入和增益/音量条件定义。

    功率将取决于其驱动的负载、就像在本例中、负载为10KOhm 时一样。

    此致、

    Peter