请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM5102A 您好、Sirs、
PCM5102A DAC (数据表第8页和第26页)是否必须使用470欧姆、2.2nF RC 滤波器?
153.9kHz LPF 是否用于带外噪声? 如果我们移除滤波器、会产生什么副作用?
谢谢、此致、
陈耀恩
2021年10月25日
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
正如您所指出 的,低通滤波器是为了推出带外噪声,可以根据您的应用需要实施滤波器。 对于 典型应用,此过滤器是良好的,建议使用; 但是 您可以根据需要进行更改。
您可以阅读以下文档 " PCM DAC 带外噪声和滤波"作为附加参考。
此致、
Arash