This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2704:将 SSPND 引脚的状态置为有效

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2704, TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1044131/pcm2704-asserting-condition-of-sspnd-pin

器件型号:PCM2704
主题中讨论的其他器件: TPS3808

大家好、团队、

从数据表图29和31可以看出、在两种情况下、当 USB 处于空闲状态且处于通电状态时、SSPND 引脚似乎会被置为有效。 但是、当我们在 Windows10环境中进行测试时、它在空闲状态期间具有不同的行为。

  • 是否还有其他情况下 SSPND 将在置为有效和置为无效之间切换?

在 SSPND 置位的同时、我们观察到 Vout 发生了突然变化、目前我们正在检查 SSPND 引脚的规格。

如果需要更多信息、请联系。

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    根据我的理解、SSPND_Z 在空闲 USB 和上电时被激活。 这也可以从第8页的方框图中看到。

    您能否详细说明在 Windows 10中进行测试时看到的不同之处?

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Loloee San、您好!

    感谢您的回答。 我将解释我们客户的情况。

    当 SSPND 被置为有效时、我们同时观察到 Vout 发生了突然变化。 这似乎会导致噼啪噪声。
    因此、我们需要澄清以下几点;
     杂音是否与 SPND 有关?
     以下杂音预防计数器计划是否没有问题? (通过在 SPND 和扬声器放大器之间连接复位 IC 来延迟)

    详细的波形和电路图是客户信息、因此我希望我们可以通过电子邮件、内部线程等方式进行交流

    如果需要任何其他信息、请联系我们。

    此致、
    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我看不到关于使用 Windows10和 他们之前提到的不同行为的任何解释。 我们需要了解 Win10附带或不附带的问题。

    我 需要查看原理图、因为我看到客户将两种工作模式的配置进行了混合和匹配、有时会导致意外问题。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Loloee San、您好!

    感谢您的回答。 我想澄清我的理解。

    如果需要任何其他信息、请联系我们。

    此致、
    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    很抱歉、上周您给我发电子邮件时我不在办公室。

     TPS3808的内部感应电路似乎 具有一个连接到 SSPND 引脚的分压器(固定版本)。 此外  、连接到 VDD 的电阻 器会创建从 VDD 到 GND 的路径、并将 SSPN 引脚连接到该路径。 我认为移除所示的电阻器不会有任何问题、并且是可以接受的。

    如果  您有 TPS3808的 RESTET-Z 波形、我很好奇。

    您提到的 E2E 案例已有6年历史、很难找到  电子邮件对话中的结论、但如果 有跟踪、我将进行检查。

    此致、

    Arash