This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:音频输入检测

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1046652/tlv320aic3106-audio-input-detection

器件型号:TLV320AIC3106

您好!

我们设计了采用 TLV320AIC3106的音频应用电路、在该电路中、我们需要根据要求检测音频输入可用性。

请建议必要的寄存器以获取检测状态和实现此要求的方法。

我们尚未处理保持开路的引脚 MICDET 和 MICBIAS。

我们的音频输入连接到线路2L+和线路2R+。

它们在内部连接到 ADC、然后通过 DIN、DOUT、BCLK、WCLK 连接到处理器以捕获和处理音频数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此处随附了器件功能方框图以及相应的寄存器编号、您可以参考该数据表并使用该数据表来了解每个寄存器的详细信息。

    e2e.ti.com/.../5672.TLV320AIC3106_5F00_Functional_5F00_block_5F00_Diagram_5F00_With_5F00_Registers.pdf

    作为 Line2L 和 Line2R 输入的示例、以下是寄存器配置:

    • PAGE 0寄存器15数据= 0x00
    • PAGE 0寄存器16数据= 0x00
    • PAGE 0寄存器19数据= 0xf8
    • PAGE 0寄存器20 DATA = 0x84 //Line2L 至 LEFT_ADC
    • PAGE 0寄存器21数据= 0xf8
    • PAGE 0寄存器22数据= 0xf8
    • PAGE 0寄存器23数据= 0x84 //Line2R 至 Rright_ADC
    • PAGE 0寄存器24数据= 0xf8

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您提供寄存器功能方框图的宝贵信息。

    在本例中、我们能够捕获并处理音频。 没有问题。

    我们需要说明输入的可用性状态。 音频是物理可用还是不像音频插孔插口。

    此致、

    Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satya、

    有关插孔插入式检测、请参阅 数据表中的第10.3.12节"插孔/耳机检测"。

    它还具有相应的寄存器。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    已参阅数据表第10.3.12节、但 根据图10-17、我们未将 MICBIAS 和 MICDET 连接到第2L 行。 MICBIAS 和 MICDET 在我们的设计中保留打开状态。

    此致

    Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satya、

    您需要这些用于检测。 其他输入没有其他检测。

    此致、

    Peter