This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825P:无需 I2S 时钟即可进行 I2C 编程

Guru**** 2505665 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1046703/tas5825p-i2c-programming-without-i2s-clock

器件型号:TAS5825P
主题中讨论的其他器件:TAS5825M

大家好、

根据数据表、对 DSP 寄存器进行编程需要 I2S 时钟。 "DSP 寄存器"在 TAS5825M 处理流程文档中定义为 DSP 存储器映射、例如均衡器、对吗?

静音、数字音量等其他寄存器可以在没有 I2S 时钟的情况下进行编程、因为它只是处于 HiZ 模式、这是正确的吗? 如果没有音频播放、客户的 MCU 将停止 I2S。

此致、
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuto

      我们认为他们不能这样使用它。 如果没有 I2S 时钟、DSP 只能在其自身的内部时钟下工作、该时钟的频率要慢得多。 我们无法保证它仍然可以正确接收 I2C 命令。

      了解我们客户的情况、让我们的器件保持高阻态、直到 I2S 恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    我知道主机可以在 HiZ 模式下对 I2C 寄存器进行编程、除了 DSP 寄存器之外、没有 I2S 时钟。 是这样吗?

    其他寄存器(如 MUTE 和数字音量)位于其他模块中、因此它可以在没有 I2S 的情况下保持活动状态?

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuto

       是的、如果你只想更改 Book 00中的寄存器、你可以在没有 I2S 的情况下执行它。 如数字音量和静音。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    因此、表6中列为控制端口寄存器的所有寄存器都位于 Book 00中、不需要序列和 I2S、对吧?

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuto

       是的、没错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shadow,明白了。 感谢您的支持!