This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3144D2:缺少"无喀哒声和噼啪声启动"

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3144D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1046497/tpa3144d2-missing-click-and-pop-free-startup

器件型号:TPA3144D2

尊敬的 TI:我有一个基于 TPA3144D2的设计、我实现了一个类似于数据表中图26的图(SLOS907C–2015年4月–2017年12月修订版)。 我使用12V 电源(始终施加)和8 Ω 扬声器增益= 20dB、当我将其从关断状态中退出时、会发出很大的尖叫。 看起来它试图以较大的直流偏移驱动扬声器。 它从不调用直流保护。

如果我在 Rinn 和 RinP 上添加一个1k 电阻器、则会显著降低尖叫。

如何确保启动时无喀哒声和噼啪声

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolaj、您好!

    请与我们分享您的原理图设计。

    谢谢!

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我在12V0电源轨上有额外的电容器、如图所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolaj、您好!

    输出磁珠的 Isat 是多少? 我建议您可以短接磁珠并再次检查。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Derek、我尝试了两种不同的方法、结果相同。 一个的额定电流为6A。 另一个显著增加-没有差异

    此致

    尼古拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolaj、您好!

    首先、您可以移除磁珠、并检查 OUT 引脚上的 PWM 开关输出。

    此致、

    Derek