This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5634EVM:USB 连接问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5634EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1046618/tas5634evm-usb-connectivity-issue

器件型号:TAS5634EVM

我目前正在尝试通过 PPC V1.16对 TAS5634EVM 进行编程。 我已成功将代码刷写到其中、并且它在规格内运行。

但是、在我尝试使用 PPC v1.16实施配置时、在 Windows 中使用评估板实现稳定的 USB 锁定存在问题。
有时、为了获得正确的功能、我必须切换 USB_RESET、甚至切换 USB 端口。

Windows 是否尝试将 TAS5634EVM USB 驱动程序分配到不同的端口、而驱动程序是否与 PPC 冲突?

导致此 USB 驱动程序问题的原因是什么?为什么很难将 PPC v1.16连接到 TAS5634EVM 板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    对此、我没有一个好的答案。 此主板是在10年前开发的、通过升级 Window 版本、我不确定 USB 驱动器不稳定问题是否与 Windows 版本有关。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迪伦:

    我在最后重复了这个问题 我无法通过 USB 将任何 TI EVM 板连接到目标 PC。 只有当我从目标 PC 上拔下所有 TI EVM USB 电缆、然后按该顺序运行 PPC V1.16时、它才能正常工作。 如果我在连接 TI EVM 板的情况下启动 PPC V1.16、则它将只会导致问题。

    我发现的另一个问题是 Windows 将驱动程序分配给 TI EVM USB。 如果我使用具有多个端口的 USB 集线器、Windows 将尝试以"线路(USB-AudioEVM)"重新安装 USB 驱动程序、该驱动程序已分配给我的 USB 集线器上的一个端口。 如果我将 USB 线缆移动到另一个端口、Windows 会将 USB 驱动程序加载为"Line (4- USB-AudioEVM)"、并且我无法通过设备传递音频。

    将 USB 电缆重新插入相邻 USB 端口后、我只能在该特定端口上始终如一地传递音频。 此评估板对 USB 驱动程序/Windows 端口分配很敏感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    由于有一个端口可供使用、我建议您继续进行评估。  至于 USB 端口选择性问题、 我请求 EVM 板尝试。

    迪伦