This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5342:我能否设计 TAS5548 + TAS5342?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5342, TAS5548, TAS5142, TAS5612LA, TAS5342A, TAS5614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1046146/tas5342-can-i-design-tas5548-tas5342

器件型号:TAS5342
主题中讨论的其他器件: TAS5548TAS5142TAS5612LATAS5614

尊敬的 TI 专家:

我的客户想要设计8通道音频系统。

1.是否可以使用 TAS5548 + TAS5342进行设计?

2.您能否提供  TAS5548 + TAS5342的设计指南文档?

 TAS5142和 TAS5342之间的区别是什么?

请检查我的问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道尼

    我很喜欢这个,今天稍后会给你喂食

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道尼

    1.是否可以使用 TAS5548 + TAS5342进行设计?

    是的、您可以使用 TAS5548和 TAS5342进行设计。  但 TAS5342是一款非常旧的器件(现在为 NRND)、我们现在还没有熟悉它的工程师。 建议使用 TAS5612LA 等新器例。

    2.您能否提供  TAS5548 + TAS5342的设计指南文档?

    您可以在 https://www.ti.com/product/TAS5548上通读数据表和 EVM 用户指南。这两款器件的材料非常有限。

     TAS5142和 TAS5342之间的区别是什么?

    TAS5342是基于 TAS5142的升级版本。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的回答。

    TAS5342A 激活。

    您是否建议使用 TAS5612LA 而不是 TAS5342A?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道尼

    是的、从更简单的技术支持角度来看、建议使用 TAS5614。

    如果还有成本影响或采购端等其他考虑因素、则仍可使用 TAS5432A。  

    迪伦