This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6120:TLV320ADC6120

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC6120EVM-PDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1044755/tlv320adc6120-tlv320adc6120

器件型号:TLV320ADC6120
主题中讨论的其他器件:ADC6120EVM-PDK

大家好、我最近购买了 ADC6120EVM-PDK。
我已经下载并安装了 PPV3软件。 现在、我需要安装相关应用程序。
TI 技术支持已回答我需要在该论坛上解决此问题。 我认为这很奇怪、因为这些应用程序对于操作 HEH 套件是必要的。 因此、应直接从站点获取 tehy。
我已经有两个星期的时间了、现在还没有使用过。 这使我成为一个愤怒的客户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 PPC3中安装应用时会出现什么问题?

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的查询。
    正在等待批准。 第一张票我得到了这个让我在论坛上提问的人! 如果你问我,那就奇怪,不专业。
    开了另一张票,另一个知道他的工作的家伙,我在几分钟前,在收到硬件后的2周内就得到了批准!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否给我提供您的全名、电子邮件、最终应用程序使用和位置。 我将请求成为 E2E 上的朋友、以便您可以通过私人消息发送。

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Jean Luc Moncel、昨天您似乎已经被授予访问权限。 请转到 My Secure Resources、登录并下载/安装 PurePath Console 3。 打开软件后、您应再次登录、您将在底部看到可安装的应用程序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 我的帖子发布几个小时后才获得批准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有其他相关的问题。 出于某种原因、当我尝试获取中间消息"访问被拒绝"时、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 这是我的新问题。我显然已在我的台式机和笔记本电脑上成功安装了该应用程序。
    在笔记本电脑上、尝试更新会导致更新失败、而单击可用的 EVM 应用会导致转轮和...nothing。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够在桌面上安装和访问该应用程序? 如果是、请重新启动笔记本电脑、打开 PPC3、登录并再次检查可用应用。 请告诉我们。  

    此致、
    AVI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我之前写的那样、我已经在台式机和笔记本电脑上安装了软件。
    我已重新启动桌面,重新启动 PPC3,但仍然出现同样的问题。 当我尝试更新时、我收到消息"下载失败"、当我单击"可用应用程序"时、我得到车轮转动几秒钟、但没有任何结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然不清楚笔记本电脑和台式机上的错误吗? 或者其中一个器件是否完全正常工作? 您首先提到了"在笔记本电脑上"、因此我假设台式机可以100%工作。

    PPC3软件过期之前、我曾在 PC 上发生过此错误。 我不知道在新安装中为什么会发生这种情况、但您的第一次安装可能会遇到问题或因某种原因而损坏。 希望我的解决方案也能为您提供帮助、即完全卸载、重新启动 PC、然后重新安装。 确保以管理员身份运行,并确保安装顺利进行。 让我们知道这是如何为您服务的。 我已经仔细检查了您是否拥有所需的所有访问权限、因此它看起来更像是一个本地问题。

    此致、
    AVI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该错误仅在笔记本电脑上出现。

    我将尝试您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚才是按照你的建议做的,但它仍然不起作用。 相同症状。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您是否已使该程序至少在您的设备(PC 或笔记本电脑)上运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在桌面上、这并不是一大帮助、因为我的工作台不在同一个位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否指定系统之间的差异、它们是否与 PPC3和版本使用的相同的 Windows 版本和完全相同的文件夹路径?

    同时确保在两者上使用相同的 TI 登录。

    如果您尚未删除所有 PPC3、请重试、否则我无法真正帮助您解决问题、因为问题似乎是您的笔记本电脑。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    台式机是 W10-64家庭版、笔记本电脑是 W10-32 Pro。
    我使用的是同一个且唯一的 TI 登录名。
    我已卸载/重新安装 PPC3、但没有成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    遗憾的是、PPC3在32位系统上运行时遇到问题、除了推荐使用64位器件之外、我在这里还没有太多可做的事情。

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从失望变为失望。
    这在最低要求中没有说明。
    我将切换到 ESS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在完全放弃之前的最后一个问题是、笔记本电脑与 PC 上的 RAM 是什么? 这可能是实际的限制因素、因为它可能不是直接事实、它是32位、但事实上32位通常具有较小的 RAM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它实际上是64位操作系统

    Dell W10 Pro 64位

    Intel Core i5-3340M @2.7MHz 8.0GB RAM、Intel HD Graphics 4000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是不寻常的

    您可以尝试在不同的兼容模式下运行、方法是右键单击并进入属性。 然后转至切换至兼容性选项卡并更改为 Windows 7。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天早上我收到一封邮件、说有一个新版本 v 3.2.1可以修复登录问题。

    我安装了它、猜会怎么样? 很不错!

    TI 支持让我驾驶了近3周、当时问题是软件存在缺陷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jean Luc Moncel、您好!

    我们感谢您在这一过程中的耐心等待。 当我们的软件中发生错误时、很遗憾、总是有人 会遇到导致发现错误的错误。 在这种情况下、很遗憾您是其中之一。 虽然我们的初始建议未成功、但我希望这种体验能让您相信我们会认真对待客户问题、并且在本论坛中与您一起进行故障排除时、我们的软件团队会同时深入研究此问题。

    此致、
    AVI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已在笔记本电脑上成功安装 PPC3。