This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256:不同采样率 B 的双二阶滤波器系数(源自采样率 A)

Guru**** 2689775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1047278/tlv320aic3256-biquad-filter-coefficients-derived-from-sampling-rate-a-for-a-different-sampling-rate-b

器件型号:TLV320AIC3256

您好!

作为我的设计的一部分、我们有3个双二阶滤波器、其中的系数是根据32kHz 采样率计算得出的。  

如果将采样率减半、奈奎斯特频率减半、我们是否可以使用相同的滤波器系数?
换句话说、我们以32kHz 的频率进行采样 、大概是以16KHz 的奈奎斯特频率进行采样。 如果我们以16kHz 的频率以8kHz 的奈奎斯特频率进行采样、这些系数是否保持不变?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh、

    是的、您可以使用相同的系数、但滤波器截止频率将随采样率而变化。 例如、如果您有一个在2kHz 频率下滚降的低通滤波器、该滤波器的采样率为16kHz。 当采样率更改为8kHz 时、滚降将降至1kHz。