This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:ADC 的输出已配置

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1047195/pcm3168a-output-of-adc-is-configured

器件型号:PCM3168A

您好!

我将 PCM3168APAP 用于差分音频输入和差分音频输出的设计。 我在所附的方框图中附加了信号流。 我将使用手机提供差分输入音频。 输出连接到扬声器。 我对音频有一些疑问。

1.音频输入是否来自我的电话平衡音频?

由于输入是平衡的、正负数据将异相180。 但它们将具有类似的振幅。 因此、放大器的输出不会为0。 因为差分放大器的 Vout 为 Vout=gain (V+-V-)。

如果通过平衡输入音频发送的数据不同、ADC 将如何将其转换为信号数字数据输出。 它会考虑仅来自正通道的数据还是仅来自负通道的数据。

我的要求是单声道平衡音频。 因此、我要使用 TRS 插孔将电路板中的音频输入连接到电话。 目前、我已将烙铁头连接到正极、将烙铁头连接到负极、并将接地连接到套管。 由于 TRS 还可用作立体声左右声道、因此差分信号如何得知接收到的数据是平衡的还是立体声左右 channels.e2e.ti.com/.../Audio-signal-flow.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 电话通常是立体声、其中平衡的音频是差分信号、振幅相同、但极性相反。
    2. 当它通过差分放大器时、振幅将加倍。
    3. 平衡的音频始终具有相同的振幅、但极性相反。 我想您会对立体声信号感到困惑。
    4. 如上所述、手机为立体声且未平衡、您需要将此信号发送至单端至差分放大器、以获得平衡的音频。 单声道意味着只有1侧声音表示左声道或右声道、但这种声音是单端或不平衡的、因此要获得平衡的音频、您需要对其进行转换。 您连接的设备只会产生噪声、因为您正在获取不同音调/声音的左右两侧之间的差异。 您可以将 TIP 连接到 VIN+、将 GND 连接到 VIN-、并配置为单端输入而不是差分输入。

    您可以在网站上搜索有关音频平衡/不平衡、单声道/立体声的更多信息。  

    此致、

    Peter