This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:tlv320aic3104 -时钟频率和 TLV320AIC3100 -复位 GPIO 编号

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104, TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1047177/tlv320aic3104-q1-tlv320aic3104---clock-frequency-and-tlv320aic3100--reset-gpio-number

器件型号:TLV320AIC3104-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104TLV320AIC3100

大家好、

我能不能了解以下几点:

tlv320aic3104 -时钟频率  

例如:对于  TLV320AIC3100,使用>>时钟=<&clk IMX8MM_CLK_SAI3_root>;

2.复位 TLV320AIC3100和  tlv320aic3104的 GPIO 编号。

谢谢、

Divyesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在数据表中找到此信息、请查看 MCLK 下的内容。

    我不知道您指的是什么 GPIO 复位。  

    如果是 RESET 引脚、您可以在数据表的引脚配置中找到。

    此致、

    Peter