This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:HPF 设置

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1047009/tlv320aic3120-hpf-setting

器件型号:TLV320AIC3120

您好、TI  

我在 ADC 处理块中使用 PRB_R4。

是否可以将 HPF 与 PRB_R4配合使用?  

如果可能、我希望将截止频率设置为300Hz 或400Hz。

如何设置寄存器设置值?  

谢谢你。