This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3060:无法确定与 STM32F4编解码器进行通信的设置

Guru**** 2893690 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1046981/pcm3060-trouble-figuring-out-setup-for-communicating-with-codec-from-a-stm32f4

部件号:PCM3060

您好!

我很难将 PCM3060编解码器芯片与 STM32F446RCT6芯片连接。 在读取编解码器的数据表数次并尝试使用一些 方法与 I2C 进行通信以设置 I2S 之后 、我仍然无法理解我是否需要发送特定信号来加电或初始化器件。 我认为这可能与未正确设置 RST 引脚有关。 是否有人可以举例说明使用硬件模式时理想设置应该是什么样的? (哪些引脚连接至关重要、以及这些引脚在启动时是否设置为高电平或低电平)。 我明白这是一个非常开放式的问题、我很抱歉、但我现在只需要一个基本点就可以开始。  

如果有人愿意回答、请提前表示感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的说明、您已将 Mode 引脚直接连接到 GND 以用于 I2C 模式-对吗?

    如果 VDD 上升并且 /RST 引脚被拉高、编解码器现在应该处于正常运行状态。

     您是否确认了编解码器寄存器的 I2C 写入和读取工作正常?  

    如果您有、下一步是检查音频接口时钟。

    此致、

    Peter