This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:直流输出偏差

Guru**** 2554420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1045440/pcm9211-dc-output-deviation

器件型号:PCM9211

您好!

数据表规定满量程输入范围= 0.6VCCAD (典型值)。

当此典型值变化时、输出电压和输出电流的精度会有何种偏差?

由于 ADC 中缓冲放大器的变化、我们认为输出也是分布式的。

此外、假设以下规格是输出偏差、我是否正确?

如果正确、这些值规格是否包含 ADC 偏差?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie、您好!

    感谢您的咨询。 我们这方面的专家将在明天结束。 一旦他回来、他将乐于帮助您解决此问题、并在本周作出回应。

    此致、

    Carson  

    LPA 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    感谢你的答复。

    我将等待主管与我联系。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基于与同事的通信

    根据您设置的增益、ADC 输出的不精度将受到影响。 例如、在0dB 增益下、您的输出通常是满量程电压的2%、这意味着它是+/- 0.175dB 增益、而不是实际为0dB。

    此致、

    Carson