This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:DRC 和 FSMODE

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1046937/tas5825mevm-drc-and-fsmode

器件型号:TAS5825MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5825M

尊敬的 TI 团队:  

我对了解 TAS5825M 的采样率和 DRC 有疑问。 我们为 TAS 提供高达44.1kHz、48kHz、88.2kHz 和96kHz 的可变采样率。 我们的测试设置是 PurePath 控制台主板、配备了 TAS5825EVM。 除其他外、还对3频带 EQ 进行编程(在48kHz 处理流程上)。 基本而言、一切都正常。 字段采样率转换(基本采样率和输入采样率)中的参数以及寄存器 FSMODE 的最佳设置是什么? 如果基准采样率是计算系数的速率、为什么要手动设置 FSMODE 位、例如44.1kHz? 如果基准采样率设置为输入、为什么输入采样率仅显示为48kHz?

上述设置如何影响 EQ 系数? 它们是否在生成的头文件中根据什么进行了更改?

非常感谢、致以最诚挚的问候
Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mario、

    我们在数据表中说 、"如果输入 fs 为44.1kHz/88.2kHz/176.4kHz、则需要手动设置它"、即 TAS5825不会对48kHz 和44.1kHz、96kHz 和88.2kHz 产生影响... 这意味着 PLL 频率系数是相同的。

    如果您不介意 PWM 开关频率在384kHz 和354.2kHz 之间变化、强烈建议将这些位保持为默认自动检测配置。 但是、如果您确实设置 FSMODE、PWM 频率仍将为352.8kHz、但它允许针对支持的模式(2频带 DRC 和 AGL 流)切换 EQ 组。

    此致、

    Luis