This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:关于改善 MIC 路径上白噪声的内部功能

Guru**** 2519220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1041162/tlv320aic3120-about-internal-function-to-improve-white-noise-on-mic-path

器件型号:TLV320AIC3120

尊敬的专家:

我们的客户正在对他们的 b 进行此部件调试。

他们希望知道、他们可以控制此器件中集成的功能、以消除或改善 MIC 路径上的白噪声。

您能给我一个好的指南、解释一下功能的使用吗?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    数据表中的第7.3.10.4节讨论了 ADC 的信号处理、这是一个很好的开始位置。

    如果用户想要使用 miniDSP、Pure Path Studio 工具也是一个选项。

    https://www.ti.com/tool/AICPUREPATH_STUDIO

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pdjuandi、

    我们的客户正在按照您的指南进行调试。

    但改善白噪声并不容易。

    因此、我需要您的更多帮助。

    我们的客户希望通过 HPF 消除白噪声。

    我想问、您是否可以检查寄存器设置方法、以使用 HPF 去除1Hz 至500Hz 之间的频率。

    BR、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    他们如何测量白噪声、是否通过 Audacity 进行录制和回放?

    Audacity 具有改善白噪声的功能。

    如果 MIC 发出白噪声、则可能需要屏蔽 MIC 等

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pdjuandi、

    请参阅以下我的评论和新的查询。

    他们没有使用 Audacity。

    他们希望在更改与 HPF 相关的寄存器值的同时测试白噪声的改善情况。

    我不太了解 MIC 路径的 HPF 相关寄存器。

    您能否向我解释相关寄存器和设置值?

    例如、截止频率为400Hz 或300Hz 等的 HPF 相关寄存器(例如、寄存器15)以及设置值。

    另一个问题如下。

    当将麦克风输入组成为单端时、我想问您、与差分输入相比、是否有任何寄存器需要调整。

    BR、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pdjuandi、

    我有其他信息和查询。

    下面是客户的原理图。

    当它们设置寄存器49的 D7D6[01]和 D5-D4[00]时、白噪声比 设置寄存器49的 D7D6[00]和 D5-D4[01]得到了更大的改善。

    如果我选择 CM 而不是 MIC1LM、那么差分模式或单端模式是什么?

    我不太了解输入 CM 设置。

    我们的客户使用所有 MIC1LM、MIC1LP、MIC1RP。

    如何设置寄存器50 (输入 CM 设置)?

    请向我解释输入 CM 设置吗?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我不知道您所指的寄存器15是什么、但如果您谈论的是这些 ADC 可编程滤波器、则这些是不同的处理块、用于平衡 Σ-Δ ADC 的节能和信号处理灵活性。

    使用 D7D6[00]和 D5D4[01]设置第1页寄存器49、用于 MIC1Lp 和 MIC1LM 的差分输入。  

    MIC 连接是单端连接还是差分连接? 通常、驻极体麦克风是单端麦克风、因此您将使用  D7D6[01]和 D5-D4[00]  

    我在另一个 e2e 中向您发送了图表、以便您更好地了解该块。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您的回复。

    它们使用差动。

    基于我的共享原理图、他们使用 MIC1RP、MIC1LP、MIC1LM。

    您能否向我发送有关每个 Page1/Register48、49、50的建议设置值?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    由于这与另一个 e2e 重复、因此我将关闭它、因为我在那里提供了答案。

    此致、

    Peter