This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 8通道数字滤波器。

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1044906/digital-filter-for-8-channel

主题中讨论的其他器件:LDC1614
我有8个通道、其中的信号来自电感式传感器、工作频率范围高达20kHz。 
我需要在每个通道上应用滤波器、在这里我可以处理频率范围、延迟功能、如
交叉、增益、相位。 德州仪器是否有具有这些特性的硬件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    您可以在此处澄清您的请求吗? 是否要同时驱动全部8个线圈?  

    我们这里有一个参考设计、可以很 好地参考使用 我们的4个 LDC1614器件来驱动16个线圈。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的传感器是卷绕线的线圈、在这里会发生传输和其他接收传感器。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该产品是机场的金属探测器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息。 以阐明您的请求。 您是否必须设计电感式传感器数据的数字输出滤波器? 您是否请求了能够接受原始数字输入并使您能够执行数字滤波技术的芯片,并且芯片的输出被处理到微控制器?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EU tenho filtros comificadores operacionais onde fileo e dou ganho ao sinal、depois utilizo 对话体或 AD e entrego PRA um microcontrollador processar e avaliar as variações、porm só avalio variações de amplitudes。 Meus filtros não São nucais、não tenho flexibilidade de ajustes。  Pergunto:  

    1 - 德州的一种产品组件专门用于德州仪器的 tipo de aplicação? Trabalho at é 20Khz。

    2 -德州的一个磁化组件、它是不 是一个磁化元件、而是一个磁化元件、它是不是一个磁化元件、而是一个磁化元件、它是不是一个磁化元件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您似乎仍有问题。 我建议您联系当地支持团队、帮助您提出问题并帮助您解决问题。  

    是链接