This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:检查原理图

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6130A2, TCA9543A, TPA6133A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1043385/tpa6130a2-check-schematic

器件型号:TPA6130A2
主题中讨论的其他器件: TCA9543ATPA6133A2

我想在 BTL 模式下使用 TPA6130A2、因此我需要其中两个和 I2C 开关(例如 TCA9543A)、我对吗?

仅使用 BTL 模式下的左通道、但我仍然路由右通道。

您能否检查原理图和 PCB 并指出错误(如果有)?

 e2e.ti.com/.../amplifier.pdf

e2e.ti.com/.../amp_5F00_pcb.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirill、

    正确、需要 I2C 开关。  原理图和布局似乎正常。

    您是否在 BTL 连接中的两个器件的输出之前进行过评估? 我想知道使用单个器件时、输入信号反相也可以。 您决定如何在 BTL 连接中使用一对这些放大器?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、我之前没有评估过输出。 我需要能够在32 Ω 负载下提供至少2通道* 125-150mW 的放大器。 没有很多 IC 能够实现这一点。 最初我想使用 TPA6133A2、因为它不需要 I2C、但它没有提供足够的输出功率。 然后、我发现 TPA6130A2 (看起来实际上是同一个芯片、但略有改动)与 BTL 非常相似、这可能为我提供了我需要的东西。  

    反相信号是什么意思? 将 LEFTINM 连接到 RIGHTINP、反之亦然? 我想这也是一个好方法、但是我仍然需要 I2C 开关来进行音量控制(因为 TPA6130A2的寄存 器是易失的。 或者 有一种方法可以在关断后恢复其状态?) 因为我需要2个输出通道。 这种方法是否有一些好处? 例如、我可以在这种配置中使用 TPA6133A2吗? 我可以期望多大的功率(3.3V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirill、

    我将尝试在实验中测试类似的设置、重点介绍单个器件的 BTL 连接。 我将在本周星期四之前通知您结果。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kirill、

    我正在设置测试、然后我注意到 TPA6130A2已包含 BTL 用例的说明和数据、我想我一开始就错过了这个。 让我就以下一些问题发表意见:

    • 应使用寄存器地址0x01至0b10中的位5:4以及寄存器配置的其余部分、将器件配置为 BTL 模式。
    • 数据表中的图8显示了32欧姆时的 BTL 性能。 基于此、我认为您可以在 VDD>=3V 时获得所需的125-150mW。 请注意、这适用于单个扬声器、因此您需要在 BTL 模式下使用一对扬声器。
    • 输入和输出连接如数据表的第8.4.7节所述:
      • 器件将获取左通道输入
      • 以桥接方式驱动 HPLEFT 和 HPRIGHT 之间连接的单个负载

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    您能告诉我这些 IC 上的标记是什么意思吗? 它们是否对您很原始?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirill、

    BGS 标记正确、需要跟踪底部的批次代码。

    您是否对这些样片有任何疑问?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有检查过它们、等待 PCB 的生产。

    我从不是很可靠的来源获得了它们、所以我想确保它们不是明显的假。

    此外、左下角的 IC 看起来破裂了。 这会导致问题吗? 它不会脱落、裂纹似乎仅在表面。 明天我将尝试制作更好的照片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirill、

    虽然芯片本身可能还可以、但我确实注意到了裂缝。
    如果您在测试这些测试时遇到任何问题、请告知我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师