This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:音频串扰问题:

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1046176/tlv320adc3101-audio-crosstalk-problem

器件型号:TLV320ADC3101

音频串音问题:μ A
寄存器配置LINE 输入(IN1R IN1L通道)时,MIC1 MIC2输入说话声比较大时会串入到LINE 模式下也能听到点声音;同样寄存器配置为MIC1(IN2R) MIC2 (IN2L)输入时,线路 IN输入音量调到最大也会串到MIC1(IN2R) MIC2 (IN2L)模式下能听到点声音;
音频串扰问题:
当寄存器配置线路输入(IN1R IN1L 通道)时、当语音较大时、MIC1和 MIC2将进入线路模式。  类似地、当寄存器设置为 MIC1 (IN2R)和 MIC2 (IN2L)时、IN 线路的输入音量设置为最大值、并且在 MIC1 (IN2R)和 MIC2 (IN2L)模式下可以听到一些声音。
 
 
寄存器配置page1 寄存器 52 配置0xffff  page1 寄存器 54配置0x3f  page1 寄存器 55 配置0xffff  page1 寄存 器57配置0x3f  去除所有输入选择了,但MIC1、MIC2还是有声音输入,和正常的有较大差异。行 IN通路要声音比较大的时候才会有异常的呲呲声
寄存器配置页1寄存 器52 0xFFFF 页1寄存器54 0x3F 页1寄存器55 0xFFFF 页1寄存器57 0x3F 所有输入被移除和选择、但是 MIC1和 MIC2仍然有声音输入、这与正常情况非常不同。  当声音非常大时、您必须在一条路径中排队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供一些示波器记录、因为我很难理解您的问题。

    此致、

    Carson

    LPA 应用工程师