This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860:设备设置

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1860, PCM1864, PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1045529/pcm1860-device-settings

器件型号:PCM1860
主题中讨论的其他器件: PCM1864、 PCM1865

大家好、

您能在下面帮助我们解决客户的问题吗?

我想使用 PCM1860来获得3个音频输入(或最多4个)、并希望它将所需的输出传送到 I2S。 我知道 MD6/MD5/MD2是所需的引脚、因此我可以将它们连接到 MCU 引脚以生成所需的3.3V 或0v 设置。

我的问题是关于从模式或主模式。 假设我没有外部音频时钟或任何东西、仅我的模拟音频输入、我应该使用哪一个。 请告知我为实现平稳操作所需的所有设置、以便我只需更改 MD6/MD5/MD2。

另一个问题是、声音质量的差异实际上在103到110之间是明显的吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM1860可同时将2个模拟输入转换为 I2S。 控制通过硬件进行、通过应用晶振、可用于进行所需的时序。

    对于3 个同步模拟输入、您可以查看 PCM1864和 PCM1865。 不过、这些是 I2C 控制的器件。

    您的要求是否需要3个通道的同步 I2C 输出?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    感谢您的回答。 根据我们的客户、

    我检查了 PCM1860、它确实有4个模拟输入、这正是我所需要的。 当然、我只希望其中一个在同一时间处于活动状态、并发送到 I2S。

    请回答我下面关于主模式与从模式以及我应该选择哪一种模式的问题。 我没有任何外部音频时钟或任何东西、只是模拟输入本身。 我希望它只是在4个模拟音频输入之间切换、无需额外的功能。 我希望我不需要任何晶体或添加部件、因此请确认。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该选择主模式。 这需要一个外部晶振。

    对于48K FS、请使用12.288MHz 晶体。  使用 MD1 md0 Pins with 11设置,选择256*FS 选项。 使用 MD6 MD5 MD2 引脚、选择要数字化的相应模拟输入。 使用 MD4选择 I2S 模式

    您将获得 BCK、LRCK 和 DO at Output

    BCLK=64*LRCLK