This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:关于过滤器设置

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1133939/pcm1865-about-filter-settings

器件型号:PCM1865

大家好、


我对 PCM1865有疑问。

数据表中的图63显示了47Ω μ F 和0.01uF、但客户的设计显示了330Ω μ F 和1500pF。


(1)请告诉我数据表图63中滤波器47Ω μ F 和0.01uF 的原因。

(2)客户滤波器的截止频率(330Ω 和1500pF)设置为与47Ω 和0.01uF 相同。
请告诉我是否需要设置任何推荐的电阻值或限制。

(3)客户检查 PCM1865的输入电平(dBu)以作出通过判断。
 请告诉我、有关此评估是否有任何需要注意的问题。


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误您的时间、请等待至少24小时、我们的 ADC 专家会回答您的问题。

    感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     芯片的差分输入阻抗大约为50k、在我看来、与300 Ω 串联电阻器一起使用时不会产生任何问题。

    我看到47欧串联电阻器的唯一问题是高频时可能会对输入源负载。

    在高频时、c 是短路。 现在 Isource pk =Vdif_pk/100。 如果我们有1V p 信号、则应在高频时从源汲取2/100或20mA 的峰值电流。 这可能是一个问题。 客户可能已将电阻器增加到330欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    感谢您的回答。
    我知道。


    建议的电阻值范围是多少?

    此外、我还有关于差分输入阻抗值的问题。
    您的答案是50kΩ、但数据表中的唯一答案是10kΩ。
    差分输入阻抗50kΩ 正确吗?

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     很抱歉我输入错误。 是的、您指示的数字是正确的