This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5548:是否可以通过将 TAS5548与 TAS5805MEVM 连接来进行控制?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5548, TAS5805MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1046147/tas5548-is-it-possible-to-control-by-connecting-tas5548-with-tas5805mevm

器件型号:TAS5548
主题中讨论的其他器件: TAS5805MEVM

尊敬的 TI 专家:

我的客户开始新项目。 他们希望设计 TAS5548。

他们已经有 TAS5805MEVM。 他们希望通过将 TAS5805MEVM 的 I2C 引脚连接到 TAS5548来控制 PPC1。

请告诉我这是可能的还是不可能的。

2.在 TI 网站上找不到 TAS5548EVM。  您不再销售吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      是的、您可以通过这种方式发送 I2C 信号。

      我认为可能对于存储时间较短的情况、IT 部门会暂时进行生产。 这是由市场营销决定的、我们对此几乎没有什么信息。