This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:在 PPC3?中将两条 EQ 曲线合并为一条曲线的方法

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1044994/tas5805m-the-method-of-combining-two-eq-curves-into-one-curve-in-ppc3

器件型号:TAS5805M

您好专家,

          我在 PPC3中‘m 调试 EQ 曲线,当我得到高/低频曲线,如何将这两条曲线合并为一条曲线?我想得到完整的频率响应曲线。

此致、

王大江

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Daigang,

    您能否提供一个示例、以便我更清楚地了解您的意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yang,

      很抱歉、由于公司政策、我无法上传照片来描述我的问题。在 PPC3中、当您调试了时 EQ、您可以看到频率响应曲线、对于两个调试的器件、实际上、您可以得到两条曲线。我想知道是否有 将 deviceA 的两条曲线(curve1和 DeviceB)的 curve2合并到一条曲线中的方法、您能否就此提供一些 建议 PPC3?的函数

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Daigang

      如果两个器件中的 EQ 总数超过15个、我们无法将它们组合到一个器件中、没有足够的寄存器来存储这些数据、我们的软件也无法进行组合和简化。