This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:关于 PPC3播放的音频文件

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1045819/tas5805m-about-the-audio-files-played-by-ppc3

器件型号:TAS5805M

您好专家,

         我 ?PPC3无法n‘t 某些 wav 音频文件,我想知道原因,以及 PPC3播放的音频文件的具体要求是什么

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Daigang,

    我们不建议使用 PPC3来播放音频音乐。 您能否尝试通过 Windows Media Player 播放音频音乐、然后检查是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

       我‘s TAS5805M 的 EQ,需要通过 PPC3播放音频文件...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Daigang

      实际上、我们从未遇到任何必须使用 PPC3来播放音乐的情况。 我们只需通过 USB 线路将音乐信号发送到我们的设备、无论您是使用 PPC3来播放音乐、还是使用计算机中的任何其他媒体播放器来播放音乐、这都没有什么区别。 请记住、请仅选择 USB 作为计算机中的音量输出。  

       但是、如果您坚持使用 PPC3、 最好选择采样率为48kHz 的音乐信号。