This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3123D2:具有 D 放大器的信号放大器(非音频)

Guru**** 2813135 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3123D2, LM675, OPA548, TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1134521/tpa3123d2-signal-amplifier-with-d-amp-not-audio

器件型号:TPA3123D2
主题中讨论的其他器件: LM675OPA548TPA3118D2

您好、专家、

我的客户正在考虑 采用 D 放大器的信号放大器(非音频放大器)

输入0至3.3V (__LW_AT__梯形波、TR=Tf=10us)

输出0至24V

负载条件

RC x 1000电路
R=100 Ω、C=75pF
峰值电流估计为0.5mA/ 1个 RC 电路
总电流最大值:500mA (=0.5mA x 1000电路)

您能告诉我推荐的器件吗、如果 D-amp 能够驱动此配置吗?   TPA3123D2?

或者、他们应该使用功率放大器吗? 例如 LM675、OPA548。

此外、您是否有 TPA3123D2 SPICE 模型?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    输出具有直流偏移、因此如果您不需要直流偏移、则必须在输出端连接一个电容器、您可以参阅 TPA3123数据表中的典型应用。

    其他、没关系。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek-San:

    感谢您的回答。

    BTW、TPA3118D2为 BTL。 我想  、TPA3123D2的这种配置比 TPA3118D2更好。 正确吗?

    此外、客户还想与 Spice simurator 核实。

      您是否有 TPA3123D2 Spice 仿真模型?   (现在、他们正在使用 TPA3118D2模型进行此仿真)

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Muk-San、

    是的、TPA3123更好。

    很抱歉、器件很旧、我们没有 Spice 模型。

     

    此致、

    Derek