This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2704C:EVM 音量/静音按钮不适用于 Android

Guru**** 2930580 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2704, TPA3138D2, PCM2704C, PCM2900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1046021/pcm2704c-evm-volume-mute-buttons-not-working-with-android

器件型号:PCM2704C
主题中讨论的其它部件:PCM2704TPA3138D2、PCM2900

大家好、

客户遇到 PCM2704 EVM 的问题:

"我们目前正在使用带 TPA3138D2 EVM 的 PCM2704C EVM 进行测试、EVM 上的音量控制按钮无法正常工作。

Android 检测到 DAC、并且外部扬声器上已打开音频输出、但音量+/-按钮和静音按钮无法正常工作。 我们尝试了 Android 4、8、结果是一样的。

我们还尝试使用 Windows 10计算机、一切都正常。

我们尝试在相同的 Android 设备(Android 4、8和10)上使用 PCM2900 EVM、音量控制和静音按钮工作正常。 我们不想在产品中使用 PCM2900,因为我们要使用平板电脑内置麦克风。”

一些后续信息:

您如何将扬声器系统连接到 Android 平板电脑? '此 EVM 已通过 USB 电缆插入平板电脑。'

PCM2900是否适用于 Android 10? "是、音频和音量控制按钮。"

PCM2704C 是否适用于其他 Android 设备? "不 音频工作正常、但音量控制按钮不工作。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cameron、您好、  这些器件是在 Android 发布之前设计的!   我们需要让客户知道 TI 不会开发硬件驱动程序、他们需要寻找其他 Android 专家来确保可以使用这些工具。 很抱歉,这是我们在这方面可以做的最好的事情。

    此致、

    Arash