This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:OPA1632 IC 故障

Guru**** 2504775 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1045964/opa1632-opa1632-ic-failure

器件型号:OPA1632

您好!

我在 TIA 配置下使用 OPA1632,电源电压为+12V 至 V+和-12至 V-,并使我保持浮动,共模电压(引脚2)为0V。 我所面临的问题是、IC 经过一段时间后会变热、一旦加热、就无法正常工作。 设置有什么问题、我无法解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

     您是否能够分享您的原理图? 这可能是负载或振荡问题、但原理图可以帮助我们缩小特定问题的范围。

    谢谢、

    Sima