This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:PVDD 接地短路&PPCMB 错误:"无法录制音频"

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1045548/tas5825mevm-pvdd-short-to-gnd-ppcmb-error-unable-to-record-audio

器件型号:TAS5825MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5825M

大家好、

我的 EVM 有两个问题。  

我 今天开箱了一个 TAS5825M EVM、注意到 TAS5825M EVM 的 PVDD 短接至 GND。 您以前是否见过此问题? 请参见下图。 电源显示为"CC"。

如需了解相关信息、另一个 EVM 在此连接上工作正常。  

2.我的 PPCMB 硬件检查之一不稳定。 硬件检查通过另一个 PPCMB、但未 通过有问题的主板。  我已卸载 USB-AudioEVM 驱动程序、但问题仍未解决。  请帮我解决此问题。

  

BR、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay

      您手中的 EVM 确实有缺陷。 有时我们发现芯片引脚之间存在焊接桥、这就是处理问题。 也许您可以仔细检查每个芯片的引脚以找到短路位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    感谢您的回复。 2号问题如何? 这也是一个有缺陷的 EVM 吗?  

    BR、

    Jay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay

      我认为这可能不是一个大问题。 这意味着 PPC3未接收到我们的器件通过 USB 生成的 I2S 信号。 有时您可能会使设备静音、或者没有选择正确的信号源、或者您的计算机输出音量可能为零。 它通常不会影响使用。