This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864-Q1:参考代码

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1864
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1044105/pcm1864-q1-reference-code

器件型号:PCM1864-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1864

大家好、

PCM1864是否向客户提供了参考代码? 谢谢!

B.R

Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应在16/10之前作出答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        e2e.ti.com/.../SCH_2D00_PCM1864.pdf

    您好、Sanjay、

    现在、客户遇到异常录制音频问题、他们发现 PCM1864 SDOUT 异常、如下所示。 客户寄存器配置如下所示、请帮助查看。 请问 SDOUT 是否正常? 还要告诉我为什么 page0寄存器120位2是 o? 谢谢!

    客户努力工作、请帮助检查此问题、感谢您的帮助!

    B.R

    Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    我们在这里有什么更新吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到 IOVDD 线路上有足够的去耦电容器。 请放置10 μ F。

    使用 CRO 检查 DVDD、AVDD、以查看是否存在正确的电压电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还能向我发送 I2C 寄存器数据吗? 我看不到这幅图