This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4220:最高工作结温

Guru**** 2925650 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1044923/pcm4220-maximum-operating-junction-temperature

器件型号:PCM4220
主题中讨论的其他器件:PCM4222

此组件的最大热结工作温度是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、PCM4222还需要相同的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信、您正是在寻找这一规格:

    4222也是如此。

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否代表最高组件结温(组件核心温度)? 我的印象是、85°C 的温度是外部环境温度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、您对此是正确的、这是我的错误。 该器件的应用到底需要担心结温?

    只要您处于环境温度范围内、结温就不会成为问题、因为这不是一个高功率耗散部件。

    根据其他音频 ADC、结温实际上会更接近最高存储温度、但我无法保证、我也无法轻松获取此特定器件的结温。