This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:关于主控模式时的 SCLK

Guru**** 2788555 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1044369/pcm1808-about-sclk-when-a-master-mode

器件型号:PCM1808

尊敬的专家:

 

我对 PCM1808的 SlCK 在“主模式”时有疑问。

我知道、仅当频率低于4MHz 或高于53.33MHz 时、就会受到512fs 的限制。

除了这种情况外、PCM1808还可以正常激活、因为频率刚刚确定。

这个想法是正确的吗?

 

我的客户希望扩展 SCLK、如24.576MHz±3MHz。

如果正确,当 PCM1808被用作512fs 的“主模式”时,系统时钟频率(SCLK)在4.096MHz 至49.152MHz 之间是可以接受的。

在这种情况下、SCLK 应该大约为21MHz < SCLK < 28MHz、并且这在上面的范围内。

因此、是否可以在不悬挂等的情况下正确激活?

 

谢谢你。

小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    感谢您的耐心、我将回顾此问题并在48小时内回答。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carson-San、您好!

    我明白了。 请在本周内回答此问题。

    此致、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    扩展 SCLK 是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户希望采用与 μ δ 功能不同的 SCLK 频率、但希望扩展频谱。

    明白了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回答第一个问题(抱歉、我错误地键入"s治 标")。

    我对 PCM1808的 SlCK 在“主模式”时有疑问。

    我知道、仅当频率低于4MHz 或高于53.33MHz 时、就会受到512fs 的限制。

    除了这种情况外、PCM1808也可以正常激活、因为频率刚刚被分频。  

    这个想法是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对限制是正确的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我了解、在主模式下、仅当频率低于4MHz 或高于53.33MHz 时、就会受到512fs 的限制。

     

      SCLK 的展频如何?

    因此、对于上述情况、是否可以在不悬挂等的情况下正确激活。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思 是、我了解到在主模式下、只有低于4MHz 或高于53.33MHz 时才会受到512fs 的限制。

    因此、对于上述情况、可以在不挂起等的情况下正确激活。

    这是因为频率分频是在内部使用的、只是进行分频。

    这种理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在您谈论主模式时、这是正确的