This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4940:数据表中的输入规格不清楚?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1043336/lm4940-input-specs-not-clear-from-the-data-sheet

器件型号:LM4940

大家好、我想在 我的设计中使用 LM4940、但我想仔细检查输入的规格。 从 数据表中可以看出、我可以只使用耳机(2.5V p-p)输出或线性输出(0.5V p-p)信号、但绝对最大额定值提到引脚1和9应始终保持在-0.3V 至9.5V 区域内、这表明它们不喜欢任何负电压。

内部原理图建议引脚1和9将从 偏置节点间接设置、因此原则上、只要 VDD=12V 时输入端的2.5V p-p 信号通过 Cin 进行交流耦合、就不会产生任何问题。 可以有人确认吗?

在我的应用中、我需要使用耳机信号并对其进行放大、以驱动连接到接地的较大扬声器、如图所示。

请尽快告诉我

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emanuele、

    您的描述是正确的。 交流 耦合电容器将使您的2.5V p-p 信号集中在内部偏置、从而避免放大器输入端出现任何负电压。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ivan!