This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4940:后部衬垫/凸片是否可以连接到 GND?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1043350/lm4940-can-the-rear-pad-tab-be-connected-to-gnd

器件型号:LM4940

大家好、我需要在 PCB 中使用 LM4940、但我不知道是否可以将焊盘/焊盘(引脚10)连接到 GND?

数据表对此不太清楚、它仅提到将其焊接到足够大的铜面积。

请尽快告诉我

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emanuele、

    器件背面的焊盘通常与 GND 有某种连接、我将获得一些样片以仔细检查导通性。 我应该在一周末或下周初获得一些数据、我会在收到样片后立即通知您。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ivan,您有机会告诉我今天 或明天的*一些事情*,因为我绝对需要尽快完成电路板的学习,而且我已经迟到了。 我强烈建议将焊盘连接到 GND、因为仅为散热器分配一个较大的覆铜区、而没有其他地方会浪费大量电路板空间。  
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emanuele、

    我几乎确定焊盘可以短接至 GND、这是一个单电源器件、如果是双电源、我会对它产生更多的怀疑。
    我只想在实际器件上验证这一点、因为数据表中的布局建议 GND 引脚直接连接到接头引脚、而不是通过铜平面进行连接。
    遗憾的是、我无法识别此特定器件之前有关此问题的任何数据。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Emanuele、

    我刚刚获得了部件和 EVM 并测试了导通性。 我可以确认 GND 引脚在内部连接到器件背面的焊盘。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ivan!