This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:用于消除白噪声的抗混叠滤波器?

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1042216/pcm1808-anti-aliasing-filter-to-remove-white-noise

器件型号:PCM1808

大家好、

我希望您可以这么做。

我的客户在监控器应用中将 MIC 信号转换为 I2S 时使用 PCM1808。  问题是 有些白噪声 太大。 他们注意到、当他们调整前面抗混叠滤波器的 RC 值时、噪声水平会发生变化。

我 想确认客户方面的3个问题:

问题1. 是否可以使用抗混叠滤波器来降低输入噪声? 如果是、是否可以将 RC 滤波器(LPF)的截止频率设置为20Khz?  

问题2. 当他们将 FC 设置为20Khz 时、有哪些预期问题?

问题3. 您能否简单地解释一下如何在这类应用中降低噪声?

谢谢、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jay、

    我将在48小时内审查此问题并作出回应。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jay、

    尝试使用抗混叠滤波器来降低明显的"白噪声"是无效的、因为滤波器的目的是截止任何高于采样率一半的值、以防止信号谐波按照奈奎斯特采样率定理在输出端表现为噪声。

    如果您设置为20kHz、则一些声音信号会衰减、并且实际上会将噪声集中在您不希望具有它的范围内。

    使用96kHz 等高采样率会导致滤波器的抗混叠频率为48kHz、这会将噪声传播到更宽的本底噪声。

    是来自输入/更广泛系统的场景白噪声、或者您只是在该芯片的输出上看到白噪声。

    最好的方法是将采样率设置为96KHz、并使输入滤波器在48kHz 时截止。

    您现在看到什么是设置和 SNR?

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    感谢您的支持。 我向客户提供了您的意见。 当我获得更多信息时、我会再给您回复。

    BR、

    Jay