This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142:VNEG 引脚卡在正499mV

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1043252/pcm5142-vneg-pin-stuck-at-positive-499mv

器件型号:PCM5142

您好!

问题:PCM5142 VNEG 引脚卡在正499mV、CAPP/CAPM 上没有明显的电荷泵回活动、无音频输出。

我正在使用 I2C 模式下的 PCM5142开始全新设计。 请参阅随附的原理图。 我制作了两块板。 I2S 线路似乎运行正常。 I2C 尚未启用。 LDO 正在生成外观良好的1.8V 电压轨。 所有其他电压轨为3.3V。 传入的 I2S 和 MCLK 在示波器上看起来合理。  

请告诉我、导致电荷泵缺失和 VNEG 卡在正极的原因可能是什么。

原理图显示了 AVDD 和 CPVDD 处的低电容。 向这些节点添加10µF μ F 以上的电容并不能解决问题。 也不会将串联电阻器从2R 降低到0r。  

我安装了两块板、它们都有相同的问题。

或者、您在该原理图上看到了什么问题吗? 我应该使用 I2C 复位 DAC 吗?

此致、

Børge μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请注意、静音已禁用、VCOM 将悬空。 它是否有助于对 VCOM 进行去耦或接地?

    谢谢、

    Børge μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Borge、

    我们的 DAC 专家至少在明天才上任、他将在本周回来时作出回应。

    感谢您的耐心等待、

    Carson

    低功耗音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Borge、  

    问题是否是一个持续的问题,这意味着无论您做什么,重置,加电,您在该引脚上始终会看到499mV 的电压? 或者该值可能不同?

    此外、我无法从原理图中读取任何值或详细信息、可能是颜色和尺寸的组合是问题所在。 您能否发送  一个更可读的原理图。

    谢谢。

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash  

    复位和下电上电不起作用。 VNEG 引脚保持在正0.5V。  

    我是否需要使用 I2C 对其进行设置? 我遇到了一些初始 I2C 问题、这些问题现已解决。 我可以与 PCM5142通信、但尚未开始 INIT()过程。  

    请参阅随附的原理图以了解详情。  

    谢谢、

    Børge μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DAC_5F00_section_5F00_print.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Borge、感谢您发送原理图。 让我先检查一下原理图 、并在接下来的几天内返回给您。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Borge、我仔细研究了您的原理图。 我注意到您使用的是比建议使用的小的去耦电容器(但这不会导致问题)。 正如 您指出的、您将 VCOM 悬空。 您处于什么模式?   当处于 VREF 模式(默认)时、该引脚连接到 GND。 在 VCOM 模式下、需要将去耦电容器连接到 GND。

    PCM514x 还 具有一个带有小数乘法的片上 PLL、用于生成电荷泵所需的时钟频率、

    您是否会  检查 并验证您的时钟设置不是 CP 故障的原因?

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、  

    我找到了错误。 恐怕键盘和椅子之间存在经典错误。 在启动过程中、我有很多串联电阻器尚未安装、因此我可以一次加电一个。 我忘记了将 MCLK 作为最后一级路由到 DAC。 有了它,它就很棒!

    谢谢、

    Børge μ A