This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:器件故障- 1V 时钟线

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1044794/pcm3168a-part-failures---clock-lines-at-1v

器件型号:PCM3168A

我们有一款使用 PCM3168A 的产品、该产品已投入生产超过一年。 最近、我们遇到了许多故障(在现场、售后)。

症状是生成的音频时钟频率错误、振幅仅为1V。

我们运行编解码器、将 ADC 设为主器件、设置为256x FS、将 DAC 设为从器件。 系统时钟为24.576MHz、因此我们预计将达到96kHz LRCLK。

当器件发生故障时、我们得到64kHz LRCLK、正如我所说、输出 LRCLK 和 BCLK 信号仅为1V。

这是已知问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、这不是已知问题。 当 fs 为64KHz 时、系统时钟是否仍然为24.576MHz? 这个64KHz 时钟是否稳定和干净?

    您可能希望与 BCLK 一起探测这些时钟频率、以确保一致性、同时检查 IOVDD、DVDD 电平。

    此致。

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、系统时钟不变。 64kHz 时钟看起来稳定、但它当然没有使用、因为在1V 时、系统的其余部分无法识别它。 电源仍然正常(3.3V/5V)。

    除了简单的故障之外、还有什么可能导致芯片以低于 VDD 的电压输出时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发生故障时、它是处于从模式还是主模式? 这是否可能由外部驱动?

    数字数据级别是否正常? 听起来像是从外部驱动或在这2个时钟上加载某种类型的时钟。

    在频率方面、您可能需要检查 BCLK 与该 WCLK 和位深度的相关性。

    64KHz 是奇数采样率、某些设置或时钟已更改。

    此致。

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它处于主模式。 没有其他东西生成时钟- 64kHz LRCLK 源自 PCM3168A。

    64kHz 对应于24.576MHz 系统时钟的384fs 乘法器、因此在理论上受编解码器支持。

    只需重申一下-这是在没有固件或其他更改的情况下发生的事情。 系统从一天的96kHz 3.3V 时钟变为第二天的64kHz 1V 时钟。 它只能是硬件故障。 我正在尝试确定这是否是已知问题-例如、如果有坏批量的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、时钟会自行改变、是否可以恢复、这意味着它会恢复到3.3V 和96KHz? 这是在室温下、具有相同的测试条件和设置。 当 MCLK、WCLK、BCLK 和数据发生故障时、是否可以在示波器上捕获这些数据? 您是否也可以提供设置?

    谢谢。