This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:AGC 攻击和衰减时间详细信息

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1042660/tlv320aic3120-agc-attack-and-decay-time-details

器件型号:TLV320AIC3120

大家好、

请告诉我 有关 TLV320AIC3120 AGC 攻击和衰减时间的详细信息吗?

-您能否告诉我 PGA 增益稳定时间是否取决于调整前后的增益差异?

我的意思是、如果 AGC 增益调节压摆率有一些限制、实际 PGA 增益稳定时间可能取决于增益差异。

从   超过目标水平到开始增益调整的延迟时间是多少?   

我知道这两个问题都很详细、所以如果很难披露、请告诉我。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    正如您在数据表中看到的、攻击和衰减时间是可调的、具体取决于 ADC FS。

    采用系数为1的192KHz 的最高 ADC fs 将提供大约167us 的攻击时间、或2.67ms 的衰减时间、这比 PGA 稳定时间通常以10us 为单位的时间长得多。

    换言之、PGA 在调整之前会稳定下来、而攻击/衰减时间则说明 PGA 调节增益的速度。

    这能回答您的问题吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter-San、

    我知道 PGA 的趋稳速度比增益快得多。

    但我的客户想知道增益稳定的速度、以及调整前后的增益差异如何影响 AGC 的增益稳定时间(而不是 PGA 稳定时间)。  请您 从这一点开始回答吗?

    此外、请回答 有关增益调整延迟的问题。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    我将在下周二之前再次与您讨论。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    -。 您能否告诉我 PGA 增益稳定时间是否取决于调整前后的增益差异?

    AGC 的总体增益稳定时间取决于调整前后的增益差异。 基本上、如果差值高于 AGC 环路、则使用可编程的 AGC 攻击时间来降低增益、而如果差值低于 AGC 环路、则使用同样可编程的 AGC 衰减时间来增加增益(在符合各种迟滞和去抖阈值后)。 通常、AGC 环路由动态算法控制、因此涉及多个参数来控制和触发该动态。 这些参数在数据表中进行了简要说明、如 AGC 描述部分。

    从   超过目标水平到开始增益调整的延迟时间是多少?

    通常、为了避免任何削波、当信号电平高于目标电平时、AGC 环路会快速反应并使用攻击时间可编程性开始攻击信号。 信号平均电平使用可编程 AGC 低通滤波器进行测量、可对该滤波器系数进行编程、从而在不到一毫秒的时间内检测并触发 AGC 攻击。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    我将在提供答案后关闭此操作。

    此致。

    Peter