This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:SCL 和 SDA 施密特触发输入?

Guru**** 2965120 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1044190/tas2110-scl-and-sda-schmitt-trigger-input

器件型号:TAS2110

大家好、

您能否检查 TAS2110 I2C (SCL、SDA)是否为施密特触发输入?

I2C 标准指定了施密特触发。

此外、TAS2110数据表指定了以下迟滞:

VIH (I2C):0.7×VDD (最小值)

VIL (I2C):0.3×VDD (最大值)

因此、我相信 它是施密特触发输入。  

但我想确保以防万一。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    正如您提到的、它应该遵循该标准、但我将检查它是否有任何规格。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    如前所述、TAS2110符合标准 I2C 规范、因此在这种情况下、施密特触发器是正确的假设。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师