This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4871:ESD 数据(CDM)请求

Guru**** 2656415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1041896/lm4871-esd-data-cdm-request

器件型号:LM4871

您好、支持团队。

我正在为 LM4871MMX/NOPB 创建交付规范。

在认证摘要中、ESD-CDM 的结果被描述为"请见数据表"。
但是、数据表未显示 ESD 的结果。


请告诉我 LM4871MMX/NOPB 的 ESD 数据(CDM 数据)。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    我正在尝试查找此数据、似乎我们针对这些旧 LM 器件具有 HBM 和 MM、但我将检查是否有 CDM 可用。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi-San、

    遗憾的是、我们的记录中没有此数据。
    除了数据表中已有的数据外、我无法提供其他数据。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师