This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:全范围的模拟输入刻度?

Guru**** 2527620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1043588/tpa3255-analog-input-scale-for-full-range

器件型号:TPA3255
主题中讨论的其他器件: PCM5242

我有一个0.9Vrms 差分信号、我想将其馈送到 TPA3255。

现在、我想计算如何预放大该信号以馈入 TPA3255。

PVDD = 55V

Rload = 8 Ω 扬声器

我对 TPA3255的数据表及其输入电压有点困惑。

介绍文本显示2 Vrms

该示例告诉我+/- 3.9V 最大值为2.76Vrms。

但是、当我查看模拟输入电气特性时、我发现:

上述7伏的最大输入电压摆幅意味着+/- 3.5伏。 但上面的示例使用了更多的输入摆幅。 这是令人困惑的。

如果我计算出 Vout 摆动至55V 电压轨、并使用数据表中的21.5dB 增益、结果将是

+/- 4.63 V 摆幅-> 3.27 Vrms

我的计算是否正确、我应该为每个模拟输入馈入3.27Vrms?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muller、

    1、介绍文本状态2Vrms 表示当与 PCM5242配合使用时、PCM5242可在单端支持2Vrms。

    2 μ A、输入电压范围、最大输入电压摆幅、峰-峰值为7V、忽略示例(+/- 3.9V)

    3、当您使用21.5dB 增益时、最大输入电压 为+/- 4.63V 摆幅、因此可在负载上输出55V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    但是、这仍然是相互对比的、不能回答我的问题、如果我应该在整个范围内提供+/- 3.5伏或+/- 4.63伏的最大电压。

    您说"...使用21.5dB 增益时..."

    我应该使用该值吗? 我的意思是、这是 TI 的数据表... 它与其余部分不一致。

    我的简单问题是:

    需要为每个模拟引脚馈电以在输出端达到55V 全摆幅以达到最大值的 RMS 电压 我的扬声器的电源。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muller、

    当 PVDD=55V 时、由于电压耗散、8欧姆负载上的最大输出电压大约为52V (任何通道都参考 GND)。 增益为21.5dB (11.885)、因此最大输入电压为+/-2.19V (请参阅 GND)、即4.38V 峰-峰值、因此 RMS 值为1.55Vrms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的回复。

    您能再进一步说明一下吗?  

    如果您所说的信号为+/-2.19V、并将其放大21.5dB、则我将仅获得+/- 26V。  

    但是、当我们在 PBTL 模式下使用 TPA (例如从第一个帖子开始)时、它应该摆动至+/- 52V、还是我错了?

    TPA 在内部是否如此?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muller、

    请注意、我说所有的振幅都是以 GND 为基准的。 当输入为 +/-2.19V (即 Vpp=4.38V)、且一个通道的最大输出为4.38*21.5dB=~52V (请参阅 GND、不要忘记直流偏移为26V、实际上最小电压为0V)、即该输出的 Vpp=52V。 因此使用4.38V/52V=21.5dB。 但是、当使用 BTL 时、将出现 OUTP-OUTN、因此 BTL 的电压为+/-52V。