This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860-Q1:电源定序

Guru**** 2649965 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1044504/pcm1860-q1-power-sequencing

器件型号:PCM1860-Q1

大家好、当模拟电源为3.3V、IO 电源为1.8V 时、哪一个应该更早? 还是没有这样的限制?  


同样、在此电源用例中、如果 MCLK 输入到 XI 并使用44.1kHz 采样、是否存在任何问题? (如果我对数据表有误解、请仔细检查一下)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有此类订单规格、但如果需要订单、您可以执行模拟而非 IO。

    是的、允许回答您的第二个问题。

    此致、

    Carson

    低功耗音频应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,卡森

    如果客户按相反的顺序执行操作、会发生什么情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有什么特别的、最好在接口上电之前给模拟上电、这样在芯片内部通电之前就不会开始任何通信。