This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC31:导致噪声的原因

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1044617/tlv320aic31-what-could-be-causing-the-noise

器件型号:TLV320AIC31
TLV320AIC31 HPOUT 通道测试。 I2S 端口输入500Hz 正弦数字信号、并发现输出正弦信号叠加了约200mV 的噪声。 波形参考图2.
我们测试了电源和接地。 噪声远低于200mV。 大约为20 mV。
导致噪声的原因?
图1:原理图
图2:J42 2号引脚测试波形
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否检查了示波器的高分辨率采集、以确保与探测无关?

    接下来检查数字音频时钟是否干净、音频格式是否正确?

    您是否尝试降低振幅、频谱是如何的?

    您是 在连接耳机还是在未连接耳机的情况下进行测量? 尝试连接耳机。

    此致、

    Peter