This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690:EVM 通道5/6/7/8不工作

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1044701/pcm1690-evm-channels-5-6-7-8-not-working

器件型号:PCM1690

只有前4个通道正常工作,我们无法使通道5/6/7/8正常工作。 该板在硬件模式下使用。 使用的配置是单速率 I2S 模式:


 

 

输入如下:

 

配置如下:

  

 

有什么可能出错的提示吗?

此致、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了这是 MCLK 中的一个问题、它应该是24MHz 而不是12MHz。