This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6138A2:电源关闭时的输入电流

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6138A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1043116/tpa6138a2-input-current-at-power-supply-off

器件型号:TPA6138A2

您好!

我们的客户已询问电源关断时的 TPA6138A2输入电流。

您能否告知我们电源关断时的放大器输入电流。 他需要估算 TPA6138A2的功耗、因为在这种情况下会应用音频信号。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    您能在测试案例中澄清一下吗? 您是说 VDD 电源已断电、但器件的输入端存在信号? 在这种情况下、您需要知道流入输入的电流、但不知道 VDD、对吧?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    是的。 客户需要流入输入的电流、但没有 VDD 电源、

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshiro、

    我将运行一些测试、并在今天晚些时候或明天向您介绍测试结果。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    非常感谢你的帮助。

    我期待收到您的反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshiro、

    我已经使用不同的输入信号对其进行了测试、到目前为止、我无法获得一致的值(在大多数测试中、不会获得任何电流)

    因此、我要说、未通电时流入器件的电流可以忽略不计。 实际上、通过器件的电流不大、因为在为放大供电时需要从 VDD 获取电流。 这与任何其他运算放大器一样工作。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    非常感谢你的帮助。 我了解到 VDD 断电时的输入电流远低于我们的预期。

    我想知道您测量的电流范围或顺序、例如几 pA 或几 nA。 如果您告诉我们电流测量精度或范围、这对客户很有帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toshiro、

    我使用的电流表分辨率低至1uA、对于该分辨率、我几乎看不到从0到0的一些变化(有时会提高几 uA、然后又回到0。 我不确定是否可以获得更高分辨率的工具。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    非常感谢。 实际上似乎小于1uA、因此我将告诉客户在 VDD 断电时输入电流小于1uA。

    如果他有进一步的问题,我会再问你。

    此致、