This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:当我们使用 aic3104时、会遇到以下问题。 当没有输入声音时、所收集信号的底部噪声会有所不同、差异很大。

Guru**** 2553440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1044076/tlv320aic3104-when-we-use-aic3104-we-encounter-the-following-problems-when-there-is-no-input-sound-the-bottom-noise-of-the-collected-signal-is-different-and-the-difference-is-large

器件型号:TLV320AIC3104

当我们使用 aic3104时、我们会遇到以下问题。 当没有输入声音时、所收集信号的底部噪声会有所不同、差异很大。

客户的测试就像这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我需要更多信息。  

    您能否与客户合作并可能在 EVM 上进行测试、以便我们知道这是一个真正的问题?

    了解使用的设置/配置 AIC3104的相关问题、并查看我们是否可以将其与 EVM 一起复制。

    此致。

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的应用仅通过3104的 in1l / R 收集输入音频中的 Linie。 目前、主要问题是当 PGA 增益设置为0时、仍然存在较大的固定偏移输出问题、PGA 增益越大、固定偏移输出就越大。

    我们已经测试、在 LIN1/R 输入对地短路后、当 PGA 增益设置为0时、收集的左右声道音频数据仍将具有较大的固定偏移输出。 结果通过 Audacity 如下:

    对应于3104的寄存器配置如下:

    ~# cat /var/regmap/3-0018/registers

    ~# cat /var/regmap/3-0018/registers

    寄存器值

    寄存器值

    ----

    ----

    00:00

    00:00

    01:00

    01:00

    02:00

    02:00

    03:10

    03:10

    04:04

    04:04

    05:00

    05:00

    06:00

    06:00

    07:0A

    07:0A

    08:00

    08:00

    09:00

    09:00

    0A:00

    0A:00

    0b:01

    0b:01

    0C:00

    0C:00

    0D:00

    0D:00

    0E:00

    0E:00

    0f:00

    0f:00

    10:00

    10:00

    11:FF

    11:FF

    12:FF

    12:FF

    13:04

    13:04

    14:78

    14:78

    15:78

    15:78

    16:04

    16:04

    17:78

    17:78

    18:78

    18:78

    19:00

    19:00

    1A:00

    1A:00

    1b:铁

    1b:铁

    1C:00

    1C:00

    1D:00

    1D:00

    1E:铁

    1E:铁

    1F:00

    1F:00

    20:18

    20:18

    21:18

    21:18

    22:00

    22:00

    23:00

    23:00

    24:00

    24:00

    25:00

    25:00

    26:00

    26:00

    27:00

    27:00

    28:00

    28:00

    29:00

    29:00

    2A:00

    2A:00

    2B:AF

    2B:AF

    2C:AF

    2C:AF

    2D:00

    2D:00

    2E:2F

    2E:2F

    2F:AF

    2F:AF

    30:00

    30:00

    31:00

    31:00

    32:00

    32:00

    33:0C

    33:0C

    34:00

    34:00

    35:2F

    35:2F

    36:AF

    36:AF

    37:00

    37:00

    38:00

    38:00

    39:00

    39:00

    3A:0C

    3A:0C

    3B:00

    3B:00

    3c:00

    3c:00

    3D:00

    3D:00

    3e:00

    3e:00

    3F:2F

    3F:2F

    40:AF

    40:AF

    41:0C

    41:0C

    42:00

    42:00

    43:00

    43:00

    44:00

    44:00

    45:00

    45:00

    46:2F

    46:2F

    47:AF

    47:AF

    48:0C

    48:0C

    49:00

    49:00

    4A:00

    4A:00

    4B:00

    4B:00

    4C:00

    4C:00

    4D:00

    4D:00

    4e:00

    4e:00

    4F:00

    4F:00

    50:00

    50:00

    51:2F

    51:2F

    52:AF

    52:AF

    53:00

    53:00

    54:00

    54:00

    55:00

    55:00

    56:08

    56:08

    57:00

    57:00

    58:00

    58:00

    59:00

    59:00

    5A:00

    5A:00

    5B:2F

    5B:2F

    5C:AF

    5C:AF

    5D:08

    5D:08

    5e:00

    5e:00

    5F:00

    5F:00

    60:00

    60:00

    61:00

    61:00

    62:00

    62:00

    63:00

    63:00

    64:00

    64:00

    65:01

    65:01

    66:02

    66:02

    67:00

    67:00

    68:00

    68:00

    69:00

    69:00

    6A:00

    6A:00

    6b:00

    6b:00

    6C:00

    6C:00

    6D:00

    6D:00

    、、当 LIN1/R 输入对地短路时、只有在 PGA 静音后、固定偏移才会消失。

    如下所示

    3、我们的硬件原理图设计如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    DOUT 引脚上的上图和下图分别是什么? 您是否使用 Audacity 处理此数字音频?

    我已经提取了寄存器、我看到所有模拟输出被静音/禁用、所以只有 PGA 和 ADC 块被启用、进入数字音频。

    由于编解码器是从器件、来自主机的数字时钟是否正确? MCLK 可以吗?

    您是否将其与音频精度相关联?

    e2e.ti.com/.../reg.xlsx

    此致。

    Peter