This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806MD:LC 滤波器电感器对功耗的影响

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5806MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1042682/tas5806md-lc-filter-inductor-effect-on-power-consumption

器件型号:TAS5806MD
主题中讨论的其他器件:TAS5806MEVM

您好!

我根据 TAS5806MEVM 用户指南第7页设计了我的电路。 LC 滤波器的实现方式为4.7uH (制造商 PN:TYA40204R7M-10)和0.68uF。 PWM 开关频率为384kHz、PVDD 为24V。 为放大器加电时、它消耗大约240mA 的空闲电流(无负载)、并且外壳温度快速升温至超过90°C、但可以播放音频!  

当我将放大器设置为高阻态模式时、电流消耗降至37mA。 然后、我将滤波器线圈从4、7uH 更改为10uH、这似乎可以解决问题。 空闲电流消耗低至110mA、且 IC 仅加热至60°C (10分钟后测量)。

有人能向我解释一下吗? 它是否还能 与较小的电感器配合使用而不会出现任何问题?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好卢卡斯  

       空闲电流将受到开关频率、PVDD 电压和播放模式的影响。 PVDD 电压更高、开关频率更小、空闲电流更大、功率损耗更高。 这在您的工作条件下是正常的、实际上 加电时会有很高的 OC 风险。

      

      PVDD 电压高于12V 时、我们强烈建议使用大于10uH 的电感器。

      如需更多信息、请参阅数据表中的10.1.2电感器选择一章。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我不知道如何在数据表中错过它。