This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:I2S 从器件配置

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1043961/tlv320adc3101-i2s-slave-configuration

器件型号:TLV320ADC3101

您好!

我目前正在尝试将上述 ADC 配置为采样和传入差分音频信号、并通过 I2S 传输数据。 我的音频源连接到输入引脚 IN1L (P)和 IN1R (M)。 所需的采样频率为16kHz。  使用 I2S 总线的 BCLK 生成的音频主时钟(AM)。 根据 I2S 总线的限制、我将 BCLK 频率设置为:

BCLK = 16 (位宽)* 2 (通道)* 16kHz (采样频率 WSCLK)= 512kHz。

由于我将使用处理块1、在 AOSR = 128的情况下、我将 mAdc 设置为2、这样 mAdc * AOSR > IADC。 NADC 被设定为1。 因此、需要一个频率为4096 kHz 的 ADC_CLKIN。 该时钟是使用 PLL 创建的。 为此、我将 BCLK 设置为 PLL 的输入时钟、并按如下方式配置 K、R、P:

K = J.D = 1.0、R = 8、P = 1。

这意味着 Fs =(PLLCLK_IN * K * R)/(NADC * mAdc* AOSR * P)=(512kHz * 1.0 * 8)/(1 * 2 * 128 * 1)= 16kHz。 我将数据表中给出的示例配置用作基准。 我的配置集为(第一个参数是 i2c reg、第二个参数是十六进制的配置值):

00 00   //选择 PAGE 0
01 01   //软件复位
04 07   //设置 clk mux
05 18   // P = 1、R = 8
06 01   // J = 1
07 00   // D (MSB)= 0
08 00   // D (LSB)= 0
05 98   //为 PLL 加电、P = 1、R = 8
12 81   //为 NADC 加电,NADC = 1
13 82   //加电 mAdc、mAdc = 2
14 80   // AOSR = 128
1b 00   //在从模式中使用字长为16位的 I2S
3D 01   //使用处理块1
00 01   //选择第1页
3B 00   //取消左侧模拟 PG 的静音、增益= 0dB
3c 00   //取消右模拟 PG 的静音,增益= 0dB
36 0F   //左侧 ADC 输入=差分对 IN1L (P)为正,IN1R (M)为负,设置为0dB
39 0F   //右侧 ADC 输入=差分对 IN1L (P)作为正极,IN1R (M)作为负极,设置为0dB
00 00   //选择 PAGE 0
51 C2   //为左侧和右侧 ADC 加电
52 00   //取消数字音量控制静音,增益= 0dB

配置通过 I2C 成功发送。 当启动 I2S 传输时、即我的主器件发出 BCLK 和 WCLK 信号、我假设 ADC 开始传输 SDATA 通道上每个通道的采样数据。 为了测试此设置、我使用连接到 IN1L (P)和 IN1R (M)引脚的函数发生器、该发生器生成具有合适振幅的20kHz 正弦信号。 然而、当启动一个传输时、接收到的数据是一个常量值。 因此、我想问、我的给定配置集是否足以满足我的预期用例。

供参考:我还尝试将 IN1L (P)和 IN1R (M)配置为单端通道、但这也不起作用。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、为了确认您是否得到了 dout、它只是为您提供一个直流值、而不是正弦波?

    如果您在使用16KHz 采样率时对20kHz 信号进行采样、则应尝试满足奈奎斯特定理要求并使输入低于8kHz 的输入、并查看结果是否发生变化。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carson、您好!

    感谢您的快速回答。
    是的、你是对的。 我们还使用不同的频率(也低于8KHz)对其进行了测试、但结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    好的、感谢您的更新、我将查看设置并在本周结束前回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    我明白了。 我没有考虑 PLL 参数限制。 谢谢。